设置日期和时间
-
同时按住“向上”和“向下”按钮持续 2 秒,进入设置。
-
输入密码。默认密码为 0000。
-
按“确定”。
-
按“向下”按钮选择年份、日期和小时参数。
-
按“确定”。
-
按“向下”按钮更改数字。
注: 按住“向下”按钮 2 秒将光标移动到下一个数字。 -
按“确定”。
-
同时按住“向上”和“向下”按钮持续 2 秒,退出设置。
-
按“是”保存设置。
时钟设置参数
| 参数 | 数值 | 描述 |
|---|---|---|
| 年 | YYYY | 使用屏幕上显示的格式设置当前年份。 |
| 日期 | MM:DD | 使用屏幕上显示的格式来设置当前日期,其中日期格式为 MM (月)和 DD (日期)。 |
| 小时 | HH:MM | 使用 24 小时制将当前时间设置为当地时间,其中时间格式为 HH (小时)和 MM (分钟)。 |