NHA2779003-11

测量仪复位

您可以利用复位清除储存在测量仪上的各种累计的参数,或重新初始化测量仪或测量仪配件。
**reset behaviour must be validated with dev for next PM8xxx project

测量仪复位将清除测量仪上的本体数据日志和其他相关信息。复位通常在对测量仪的基本设置参数(比如频率、VT/PT 或 CT 设置)进行更改之后执行,从而清除无效或过时的数据以做好将测量仪投入使用的准备。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?