NHA2779003-11

模拟输出应用

模拟 I/O 模块可以为标准的 4 - 20 mA 模拟互感器发送低电流。

对于模拟输出操作,测量仪接收输入值并缩放至相应的信号值以发送至物理模拟输出端口。

模拟输出接线

双模拟输出接线

仅可以通过通讯在测量仪上配置以下模拟输出:

参数

描述

电流

电流:相值

平均电流

不平衡电流:相值

最差不平衡电流

电压

线电压:相值

平均线电压

相电压:相值

平均相电压

不平衡线电压:相值

最差不平衡线电压

不平衡相电压:相值

最差不平衡相电压

功率

有功功率:相值

总有功功率

无功功率:相值

总无功功率

视在功率:相值

总视在功率

PF

总功率因数

频率

频率

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?