超出和低于设定值(标准)报警操作示例
当受监控信号的幅值超过触发设定值设置所指定的限值,且处于该状态的时间达到触发延时设置所指定的最短时间时,即符合设定值条件。
当受监控信号的幅值超出恢复设定值设置所指定的限值,且处于该状态的时间达到恢复延时设置所指定的最短时间时,设定值条件便会结束。
超出设定值
当值超出触发设定值设置、且保持足够长的时间并达到触发延时周期 (ΔT1) 时,报警条件设置为“开”。当值低于恢复设定值设置、且保持足够长的时间并达到恢复延时周期 (ΔT2) 时,报警条件设置为“关”。
| A | 触发设定值 | ||
| B | 恢复设定值 | ||
| ΔT1 | 触发延时周期(秒) | ||
| EV1 | 报警条件开始 | ||
| ΔT2 | 恢复延时(秒) | ||
| EV2 | 报警条件结束 | ||
| ΔT3 | 报警持续时间(秒) | ||
| Max1 | 触发周期期间记录的最大值 | ||
| Max2 | 报警周期期间记录的最大值 | ||
测量仪将记录报警事件开始 (EV1) 和结束 (EV2) 的日期与时间。此外,测量仪还将执行分配给事件的任何任务,例如操作数字输出。测量仪也将记录报警周期之前、之中或之后的最大值(Max1、Max2)。
低于设定值
当值下降并低于触发设定值设置、且保持足够长的时间并达到触发延时周期 (∆T1) 时,报警条件设置为“开”。当值上升并高于恢复设定值设置、且保持足够长的时间并达到恢复延时周期 (∆T2) 时,报警条件设置为“关”。
| A | 触发设定值 | ||
| B | 恢复设定值 | ||
| ΔT1 | 触发延时周期(秒) | ||
| EV1 | 报警条件开始 | ||
| ΔT2 | 恢复延时(秒) | ||
| EV2 | 报警条件结束 | ||
| ΔT3 | 报警持续时间(秒) | ||
| Min1 | 触发周期期间记录的最小值 | ||
| Min2 | 报警周期期间记录的最小值 | ||
测量仪将记录报警事件开始 (EV1) 和结束 (EV2) 的日期与时间。此外,测量仪还将执行分配给事件的任何任务,例如操作数字输出。测量仪也将记录报警周期之前、之中或之后的最小值(Min1、Min2)。