NHA2779003-11

查看固件版本、型号和序列号

您可以从显示屏面板查看测量仪的固件版本、型号和序列号:
  1. 同时按住“向下”和“确定”按钮持续 2 秒,进入诊断页面。测量仪显示屏上的所有 LED 打开。
  2. 按“向下”按钮查看测量仪的型号、序列号、操作系统版本和 RS 版本。
  3. 同时按住“向下”和“确定”按钮持续 2 秒,退出诊断页面。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?