NHA2779003-11

维护概述

该测量仪不包含任何用户可维修的零部件。如果测量仪需要维修,请联系当地的 Schneider Electric 技术支持部门代表。

注意
测量仪损坏
  • 请勿打开测量仪外壳。
  • 请勿试图修理测量仪的任何部件。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

请勿打开测量仪。打开测量仪会使保修失效。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?