需量参数
功率需量/电流需量设置参数
| 参数 | 数值 | 描述 |
|---|---|---|
| 方法 |
注: 命令同步和时钟同步法仅适用于支持
RS-485 通讯的测量仪。
|
请根据需要选择相应的需量计算方法。 |
| 间隔 | 1 至 60 |
设置需量间隔,单位为分钟。 |
| 子间隔(更新时间) | 1 至 60 |
仅适用于滚动区块方法。 定义需量间隔应等分为多少个次间隔。 |
| 时钟同步时间 | 00:00 – 23:59 |
仅适用于时钟同步方法(这些方法将需量间隔同步为测量仪的内部时钟)。 定义您要对需量进行同步的时间。 |