NHA2779003-11

查看显示屏屏幕上的需量值

通过导航到显示参数,可以查看显示屏幕上的需量值。
  1. 按“确定”导航到显示屏上的需量值。
  2. LED 指示上一需量 (DM)。屏幕上显示的数值指示 kVA、kW 和 kVAR。
  3. 按“向下”按钮查看 Iavg 数值。
  4. 重复上述步骤查看当前需量 (PrsDM)、预测需量 (PrdDM) 和最大需量 (MD) 值。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?