数字报警设置参数
根据需要对数字报警设置参数进行配置。
| 设置 | 选项或范围 | 描述 |
|---|---|---|
| 启动 | 是(选中)或否(清除) | 此设置将启用或禁用报警。 |
| 优先级 | 高、中、低、无 | 此选项设置报警的优先级和通知选项。 |
| 触发设定值(设定值触发) | 开、关 | 使用此设置可根据数字输入的状态(“开”或“关”)控制何时触发报警。 |
| 触发延时(延时) | 0 至 999999 | 此设置指定触发报警之前,数字输入必须处于报警触发状态的秒数。 |
| 恢复延时(设定值恢复延时) | 0 至 999999 | 此设置指定报警关闭之前,数字输入必须超出报警触发状态的秒数。 |
| 选择数字输出(输出) |
无 数字输出 D1 数字输出 D2 数字输出 D1 和 D2 |
选择触发报警时要控制的数字输出。 |