NHA2779003-11

编辑设置参数

您也可以根据需要编辑各种测量参数。
  1. 同时按住“向上”和“向下”按钮持续 2 秒,进入设置。
  2. 输入密码。默认密码为 0000
  3. 按“确定”。
  4. 按“向上”或“向下”按钮选择要编辑的参数。
    闪烁显示选择参数中需要设置的数字、数值或小数点(测量仪根据参数自动决定闪烁显示要编辑的参数)。
  5. 使用“向上”或“向下”按钮增加或减少数字值,移动小数点或从预编程列表中选择数值。
  6. 做出所需的更改后按“确定”。
  7. 同时按住“向上”和“向下”按钮持续 2 秒,退出设置。
  8. 按“是”保存设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?