NHA2779003-11

标准报警

标准报警是设定值驱动的报警,可以监控电力系统中的特定行为、事件或意外状况。

标准报警的检测率等于 50/60 测量仪周期,如果测量仪的频率设置配置为与系统频率(50 或 60 Hz)相匹配,则额定为 1 秒。

许多标准报警都是三相报警。三相中每相的报警设定值会分别予以评估,但将报警报告为单个报警。如果第一相超过报警触发幅值的时间达到触发延时,就会触发报警。只要任何相保持为报警状态,报警就是激活的。当最后一相低于恢复幅值的时间达到恢复延时的时候,就会发生报警恢复。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?