NHA2779003-11

报警类型

测量仪支持很多不同的报警类型。
类型 METSEPM2KANLGIO22 METSEPM2KANLGIO22D METSEPM2KANLGIO11 METSEPM2KANLGIO11D
仪表 4 4 4 4
数字
标准 23 23 23 23
类型 METSEPM2KDGTLIO22 METSEPM2KDGTLIO22D METSEPM2K2DI2RO METSEPM2K2DI2ROD
仪表 4 4 4 4
数字 2 2 2 2
标准 23 23 23 23
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?