NHA2779003-11

输入设置

测量仪显示屏幕和按钮允许您导航到所需参数并进行编辑。
  1. 同时按住“向上”和“向下”键持续 2 秒。
  2. 输入密码。默认密码为 0000
  3. 按“确定”键进入设置。
  4. 在查看参数后,同时按住“向上”和“向下”键持续 2 秒,退出设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?