RS-485 接线
RS‑485 电缆
使用屏蔽 2 双绞线或 1.5 双绞线 RS‑485 电缆来连接设备。使用 1 根双绞线来连接 (+) 和 (‑) 端子,然后使用其它绝缘线来连接 C 端子
RS‑485 总线上连接的设备的总距离不得超过 1000 米(3280 英尺)。
RS-485 端子
| C | 共用。可以提供数据正极和数据负极信号的电压参考(0 伏特) |
![]() |
屏蔽。将裸线连接到此端子,有助于抑制可能出现的信号噪音。仅将屏蔽接线的一端(主设备或最后一个从设备,但不能同时包含两者)接地。 |
| - | 数据负极。可以传输∕接收反转数据信号。 |
| + | 数据正极。可以传输∕接收非反转数据信号。 |