NHA2779003-11

平衡系统注意事项

在监控平衡 3 相负载的情况下,可以选择仅连接需要测量的相上的 1 个或 2 个电流互感器,然后配置测量仪以便它计算未连接的电流输入上的电流。
注: 对于平衡 4 线星形系统,测量仪的计算假设没有电流流经零线。

平衡 3 相星形系统配备 2 个电流互感器

计算未连接的电流输入的电流,使所有三相电流的矢量和等于零。

平衡 3 相星形或三角形系统配备 1 个电流互感器

计算未连接的电流输入的电流,使其幅值和相角相同并进行相等分配,并使所有三相电流的矢量和等于零。

注: 必须始终在 3 相 4 线中心抽头式三角形或中心抽头式开放三角形系统中使用 3 个电流互感器。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?