NHA2779003-11

电能测量

该测量仪可提供完全双向的 4 象限电能测量功能。

该测量仪将所有累计的有功、无功和视在电能计量存储在永久性存储器中:

  • kWh、kVARh、kVAh(流出值)

  • kWh、kVARh、kVAh(流入值)

  • kWh、kVARh、kVAh 净值(流出 ‑ 流入)

  • kWh、kVARh、kVAh 绝对值(流出 + 流入)

所有电能参数均表示所有 3 相的总和。

注:根据电能刻度选择,当电能参数的 kWh、kVARh、kVAh(已交付)或 kWh、kVARh、kVAh(已接收)的值在 999999999.999 处溢出时,所有电能参数值都会复位。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?