NHA2779003-11

热需量

热需量是基于热量反应来计算需量,它模拟的是热需量测量仪的功能。

该需量计算在每个间隔结束时更新。您可将该需量间隔设置为 1 到 60 分钟(增量为 1 分钟)。

热需量示例

下列图示说明了热量需量计算。在本示例中,间隔设置为 15 分钟。该间隔是时间轴上移动的一段时间范围。计算在每个间隔结束时更新。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?