NHA2779003-11

面板测量仪

测量仪后部支持各种电源连接方式。
A 辅助电源(控制电源)端子(L+、L-)
B 输入电压端子 (V1、V2、V3、VN)
C 可选 I/O 槽(仅用于 PM2130)
D 输入电流端子 (I1+、I1-、I2+、I2-、I3+、I3-)
E RS-485 通讯 (D0、D1、SHLD、0V) / POP 端子 (D1+、D1-)
F 衬垫
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?