显示屏参数
测量仪显示各种电力系统测量。
| 测量组 | 已测量参数 |
|---|---|
| 系统测量 | Vavg、kVA、F、Iavg、kW、In、PFavg、kVAR、Iunb |
| 相测量 | VL-N、VL-L、I、kVA、kW、kVAR、PF、VTHD、ITHD |
| 需量测量 | DM、PrsDM、PrdDM、MD |
| RTC / IO | 日期和时间
注: RTC 仅适用于支持 RS-485 通讯的测量仪。具有
POP 的测量仪不支持这一功能。
测量仪支持数字和模拟 IO。 注: 只有 PM2130 型测量仪支持
IO。其他 LED 变型不支持
IO 功能。
|
| 电能读数 |
kWh (有功电能):流出∕流入 kVAh (视在电能):流出∕流入 kVARh (无功电能):流出∕流入 |
注: 当 x 1000 LED 亮起时,实际值为显示值乘以
1000。