PM2100 测量仪型号和配件
PM2100 系列测量仪可以提供一种物理外形尺寸和三种不同的型号。
测量仪型号
| 型号 | 产品物料号 | 描述 |
|---|---|---|
| PM2110 | METSEPM2110 | 具有脉冲输出的 Class 1 面板安装 LED 测量仪。 |
| PM2120 | METSEPM2120 | 具有 RS-485 通讯和高达 15 次奇谐波的 Class 1 面板安装 LED 测量仪。 |
| PM2130 | METSEPM2130 | 具有 RS-485 通讯和高达 31 次奇谐波并具备 IO 支持和数据日志报警的 Class 0.5S 面板安装 LED 测量仪。 |
测量仪配件
| 型号 | 产品物料号 | 描述 |
|---|---|---|
| 双通道数字输入输出模块 | METSEPM2KDGTLIO22 和 METSEPM2KDGTLIO22D | 具有双通道输入和输出的数字 I/O 模块。 |
| 双通道模拟输入输出模块 | METSEPM2KANLGIO22 和 METSEPM2KANLGIO22D | 具有双通道输入和输出的模拟 I/O 模块。 |
| 单通道模拟输入输出模块 | METSEPM2KANLGIO11 和 METSEPM2KANLGIO11D | 具有单通道输入和输出的模拟 I/O 模块。 |
| 双通道数字输入和继电器输出模块 |
METSEPM2K2DI2RO 和 METSEPM2K2DI2ROD |
具有双通道数字输入和继电器输出的继电器输出。 |
注: 只有 PM2130 型测量仪支持
I/O 模块。
关于测量仪安装转接器的可用信息,请参阅 www.se.com 中的 PM2000 系列目录页面或咨询当地 Schneider Electric 代表。