NHA2779003-11

RS-485 端口设置

测量仪在出厂时已配置为默认的串行通讯设置,将测量仪连接至 RS‑485 总线之前,您需要修改这些默认设置。

测量仪在出厂时已配置为使用以下默认的串行通讯设置:

  • 协议 = Modbus RTU

  • 地址 = 1

  • 波特率 = 19200

  • 奇偶校验 = 偶

您可使用通讯转换器(USB 至 RS‑485 或者 RS‑232 至 RS‑485)来连接至测量仪。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?