NHA2779003-11

锁定/解锁

利用锁定可以将测量仪屏幕设置为默认屏幕。在屏幕锁定过程中,可以滚动到其他显示屏幕。手动滚动停止时,测量仪将在四分钟后显示默认(锁定)屏幕。

利用测量仪显示屏幕和按钮可以锁定或解锁任意屏幕。

锁定/解锁测量仪屏幕:

  • 同时按住“向上”和“确定”按钮持续 2 秒,锁定或解锁测量仪屏幕。

注:

您只能锁定显示屏参数。

测量仪屏幕锁定时,无法进入设置或清除页面。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?