NHA2779003-11

真实功率、无功功率和视在功率 (PQS)

典型的交流电力系统负荷均具有阻性负载组件和无功(电感或电容)组件。

真实功率,又称有功功率(P),是阻性负载消耗的功率。 无功功率(Q)是电感负载消耗或电容负载产生的功率。

视在功率(S)是测量的电力系统提供真实和无功功率的能力。

真实功率 P 的单位为瓦特(W 或 kW),无功功率 Q 的单位为乏(VAR 或 kVAR),视在功率 S 的单位为伏安(VA 或 kVA)。

功率流

正真实功率 P(+)从电源流向负载。 负真实功率 P(-)从负载流向电源。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?