NHA2779003-11

查看设置屏幕中的需量值

测量仪支持通过设置模式编辑功率和电流需量。
  1. 同时按住“向上”和“向下”按钮持续 2 秒,进入设置。
  2. 输入密码。默认密码为 0000
  3. 按“确定”。
  4. 按“向下”按钮选择 Pd (功率需量)或 Ad (电流需量)参数。
  5. 按“确定”。
  6. 按“向下”按钮,从当前列表中选择所需数值。
  7. 按“确定”。
  8. 同时按住“向上”和“向下”按钮持续 2 秒,退出设置。
  9. 按“是”保存设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?