诊断屏幕
测量仪显示各种诊断屏幕。
| 屏幕 | 描述 | |
|---|---|---|
| All LEDs on | 进入诊断屏幕时,前面板上的所有 LED 都会亮起。显示屏上显示四个八 (8888)、每行四个小数点 (....)、负号和参数 LED。这表示前面板 LED 和显示屏工作正常。 | |
| Meter Model | 显示测量仪型号。 | |
| Serial number |
显示测量仪序列号,例如 SN.0500005174。
注: 联系技术支持部门寻求帮助时,请确保您已记录测量仪的序列号信息。
|
|
| OS version | 显示操作系统版本号,例如 OS 1.00.0。 | |
| RS version | 显示复位(启动代码)版本号,例如 RS 1.00.0。 | |
| Diagnostics error code | 显示测量仪的诊断错误代码。
例如:0041 是超转电能脉冲输出的错误代码。 |
|
| Run hours | Delivered / Import | 指示已供给负载的期间。只要负载开启,此计数器即始终累计数值。 |
| Received / Export | 指示已接收负载的期间。只要负载开启,此计数器即始终累计数值。 | |
| On hours | 指示电力参数测量仪开启辅助电源的期间,无论电压和电流输入。 | |
| Interruptions | 电源中断次数,指辅助电源中断的次数。如果电力参数测量仪的辅助电源来源于 UPS,则 INTR(中断次数)为零(只要 UPS 一直开启),即使电压信号不时消失也是如此。 | |
| RS-485 | Communication error code | 显示测量仪的通讯错误。 |
| Communication settings screen | 显示测量仪的单位 ID、波特率和奇偶校验。 | |
| IO | 显示使用的
IO 卡类型。
注: 只有 PM2130 支持外部
IO 卡。PM2100 系列测量仪的其他型号不支持
IO 卡。
|
|