NHA2779003-11

状态输入 (DI) 应用

状态输入通常用于监控外部触点或电路断路器的状态。

测量仪的状态输入需要使用外部电压源或湿性电压(在测量仪中提供)来探测状态输入的“开/关”状态。如果状态输入端的外部电压在其工作范围之内,则测量仪会检测到一个“开”状态。

状态输入接线

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?