NHA2779003-11

测量仪功能

PM2100 系列测量仪支持多种功能,部分功能如下所列:
  • LED 显示屏幕:LED 显示屏,可以通过三个按钮进行直观的自动引导导航,具有三行并行数值。测量仪前面板任意一侧的两排 LED 指示显示的参数名称。

  • 电能核算和平衡

  • 测量真实功率因数和位移功率因数

  • 有功、无功和视在电能读数

  • 含有时标的瞬时参数的最小值/最大值。

  • 网络安全:测量仪支持通过前面板键禁用 RS-485 端口,以防止未经授权访问。在软件系统中的节点可用性受限的情况下可切换 RTU 设备。

  • 抑制电流:可将测量仪配置为不测量电路中感应的/辅助负载电流(可设置为 5 至 99 mA 之间)。

您可以将该测量仪用作独立设备,但当它用作电能管理系统的一部分时,才能完全发挥其广泛的功能。

有关 PM2100 测量仪的应用、功能详情、最大电流和完整规格,请参见 www.se.com 网站中的 EasyLogic PM2000 系列技术数据表。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?