NHA2779003-11

编辑清除参数中的按钮功能

测量仪支持使用单按钮功能进入清除屏幕。
模式 按钮 功能
清除屏幕

按住“确定”按钮持续 2 秒,进入清除屏幕。

按“确定”按钮清除/复位参数值。

按住“确定”按钮持续 2 秒,退出清除屏幕。

导航到下一参数。
导航到上一参数。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?