NHA2779003-11

从显示屏查看测量仪数据

测量仪第一次接通电源时,显示屏上会显示平均电压、平均电流和平均功率因数,以后每次通电时,会显示上次查看的屏幕或锁定的(默认)屏幕。

测量仪数据屏幕

测量屏幕按照相测量、系统测量、需量测量、能源计量和 RTC / IO 进行划分。

测量仪数据的显示屏幕

下面列出了屏幕菜单项。

系统测量

Vavg 3 相平均电压
kVA 总视在功率
F 频率 (Hz)
x1000 乘法因数
I平均 3 相平均电流
kW 总有功功率
In 中性点电流
x1000 乘法因数
PFavg 平均功率因数
kVAR 总无功功率
Iunb 不平衡电流
x1000 乘法因数

相测量

VL-N 相电压 V1 V2 V3
VL-L 线电压 V12 V23 V31
I 电流 A1 A2 A3
kVA 视在功率 kVA1 kVA2 KVA3
kW 有功功率 kW1 kW2 kW3
kVAR 无功功率 kVAR1 KVAR2 KVAR3
PF 功率因数 – : 超前 PF PF1 PF2 PF3
+: 滞后 PF
VTHD 电压 THD%   V1THD V2THD V3THD
ITHD 电流 THD%   A1THD A2THD A3THD

电能测量

kWh 有功电能 - 输入/流出 (+)
有功电能 - 输出/流入 (-)
kVAh 视在电能 - 输入/流出 (+)
视在电能 - 输出/流入 (-)
kVARh 无功电能 - 输入/流出 (+)
无功电能 - 输出/流入 (-)

需量测量

DM 上一需量 kVA kVAR kW Iavg
PrsDM 当前/升高需量 kVA kVAR kW Iavg
PrdDM 预测需量 kVA kVAR kW Iavg
MD 最大需量 kVA kVAR kW Iavg

RTC / IO

RTC 日期和时间 年/日期/小时
IO(仅适用于 PM2130)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?