NHA2779003-11

退出设置参数

下述步骤介绍了如何在不编辑任何参数值的情况下退出设置模式。
  1. 同时按住“向上”和“向下”按钮持续 2 秒,进入设置。
  2. 输入密码。默认密码为 0000
  3. 按“确定”。
  4. 按“向上”或“向下”按钮查看各种设置参数。
  5. 同时按住“向上”和“向下”按钮持续 2 秒,退出设置,不保存对参数值做出的任何更改。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?