验证精度测试
下述测试作为测量仪精度测试指南;您的测量仪商店可能会提供特定的测试方法。
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧光的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
- 对装置或设备进行操作之前,请关闭该装置和将该装置安装在其内的设备的所有电源。
- 使用额定电压值正确的电压感应设备,以确认所有电源均已关闭。
- 将测试电压和电流源连接到参考设备或电能标准。 请确保所测试的测量仪的所有电压输入均为并行连接,所有电流输入均为串行连接。
- 使用以下其中一种方法连接用于为标准输出脉冲计数的控制设备:
选项 描述 电能脉冲 LED 将标准测试工作台支架上的红色光传感器对准电能脉冲 LED。 脉冲输出 将测量仪的脉冲输出连接到标准测试工作台的脉冲计数连接。 注: 选择要使用的方法时,请注意,电能脉冲 LED 与脉冲输出的脉冲率限值不同。 - 执行验证测试之前,请使用测试设备接通测量仪的电源,并通电至少 30 秒的时间。 这样将有助于稳定测量仪的内部电路系统。
- 配置验证精度测试的测量仪参数。
- 根据为电能脉冲计数选定的方法,配置测量仪的电能脉冲 LED 或其中一项脉冲输出以执行电能脉冲。 设置测量仪的电能脉冲常量,以便与参考测试设备同步。
- 针对测试点执行精度验证。 将每个测试点运行至少 30 秒的时间,以便使测试工作台设备能够读取足够数量的脉冲。 测试点之间应留出 10 秒的停止时间。
危险
Related links
See Meter settings for verifying accuracy testing for the meter parameters and their settings that must be configured for verifying accuracy testing.
See Calculating number of pulses for instructions on how to calculate the number of pulses required for accuracy verification.
See Percentage error calculation for instructions on how to calculate the percentage error for accuracy verification testing.