NHA2779003-11

查看诊断

测量仪显示屏幕和按钮允许您导航到诊断。
  1. 同时按住“向下”和“确定”按钮持续 2 秒,查看诊断。
  2. 按“向下”按钮导航到下一屏幕。
  3. 同时按住“向下”和“确定”按钮持续 2 秒,退出诊断。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?