NHA2779003-11

I/O 模块

注: 仅适用于 PM2130 型号测量仪

本节补充说明了可选 I/O 模块的安装工作表,并提供有关 I/O 模块的物理特征和功能的其它信息。

I/O 模块具有以下变型:

  • 单通道模拟 I/O 模块

  • 双通道模拟 I/O 模块

  • 双通道数字 I/O 模块

  • 双通道数字输入和继电器输出模块

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?