8536IB1904RU-03

Аватары SIL

Аватары SIL*, доступны для функций останова SIL:

  • Переключатель – останов SIL, кат. 1/2

  • Переключатель – останов SIL, кат. 3/4

  • Двигатель, одно направление вращения - останов SIL, кат. 1/2

  • Двигатель, одно направление вращения - останов SIL, кат. 3/4

  • Двигатель, два направления вращения - останов SIL, кат. 1/2

  • Двигатель, два направления вращения - останов SIL, кат. 3/4

  • Двигатель двухскоростной - останов SIL, кат. 1/2

  • Двигатель двухскоростной - останов SIL, кат. 3/4

  • Двигатель двухскоростной, два направления вращения - останов SIL, кат. 1/2

  • Двигатель двухскоростной, два направления вращения - останов SIL, кат. 3/4

  • Конвейер, одно направление вращения - останов SIL, кат. 1/2

  • Конвейер, два направления вращения - останов SIL, кат. 3/4

Аватары SIL состоят из определенных аппаратных устройств, в том числе пускателей SIL, стандартных пускателей и необходимого интерфейсного модуля SIL, управляющего группой SIL, в которую включены соответствующие аватары SIL.

Примечание: Аватары SIL предназначены для применения в условиях низкой частоты эксплуатационных команд — среднее значение за год должно быть ниже 15 циклов пуск-останов в час.

Пускатель SIL

Стандартный пускатель

Интерфейсный модуль SIL

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.