E/S analógicas
Perfil de bloque funcional
Tipo de bloque funcional |
Bloque funcional de control de Avatares. |
Tipo de acceso a datos |
Cíclico (lectura/escritura). |
Uso previsto |
Avatar de dispositivo "E/S analógicas". |
Funcionalidad |
El bloque funcional E/S analógicas proporciona información sobre el Avatar de E/S analógicas con dos entradas y una salida. |
Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este Avatar.