DOCA0272ES-00

Módulo E/S, gestión de activos

Perfil de bloque funcional

Tipo de bloque funcional

Bloque funcional de dispositivo.

Tipo de acceso a datos

Acíclico (lectura).

Uso previsto

Dispositivos del módulo de E/S.

Funcionalidad

El bloque funcional Módulo E/S, gestión de activos devuelve el estado de los datos acíclicos de gestión de activos del dispositivo especificado.

Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este dispositivo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.