Motor de dos velocidades y dos direcciones
Perfil de bloque funcional
Tipo de bloque funcional |
Bloque funcional de control de Avatares. |
Tipo de acceso a datos |
Cíclico (lectura/escritura) y acíclico (lectura). |
Uso previsto |
Avatar de carga "Motor de dos velocidades y dos direcciones". |
Funcionalidad |
El bloque funcional Motor de dos velocidades y dos direcciones se utiliza para gestionar un motor de dos velocidades y dos direcciones (avance y retroceso). |
Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este Avatar.