DOCA0272ES-00

UDT_SystemEnergy2

El UDT SystemEnergy2 sirve para transferir los datos acíclicos de energía y potencia del Avatar del sistema. Las interfaces de los bloques funcionales PN_SystemEnergy y DP_SystemEnergy contienen este UDT como parámetro.

Elementos

Elemento

Tipo datos

Descripción

VSwellRecordReg1

STRUCT

Consulte la sección Struct VSwellRecordRegX.

VSwellRecordReg2

STRUCT

Consulte la sección Struct VSwellRecordRegX.

VSwellRecordReg3

STRUCT

Consulte la sección Struct VSwellRecordRegX.

VSwellRecordReg4

STRUCT

Consulte la sección Struct VSwellRecordRegX.

VSwellRecordReg5

STRUCT

Consulte la sección Struct VSwellRecordRegX.

VSwellCnt

UINT

Valor del contador de subidas de tensión.

TotActPow

DINT

Potencia activa total del sistema. (Unidad: W)

MaxTotActPow

DINT

Valor máximo de potencia activa del sistema. (Unidad: W)

MaxTotActPowTimestamp

DTL

Fecha y hora en las que se registró el valor de potencia activa máxima.

TotReactPower

DINT

Potencia reactiva total del sistema. (Unidad: VAR)

MaxTotReactPow

DINT

Valor máximo de potencia reactiva del sistema. (Unidad: VAR)

MaxTotReactPowTimestamp

DTL

Fecha y hora en las que se registró el valor de potencia reactiva máxima.

TruePowFact

USINT

Valor de factor de potencia real.

MinTruePowFact

USINT

Valor de factor de potencia real mínima.

MaxTruePowFact

USINT

Valor de factor de potencia real máximo.

MinTruePowFactTimestamp

DTL

Fecha y hora en las que se registró el valor de factor de potencia real mínima.

MaxTruePowFactTimestamp

DTL

Fecha y hora en las que se registró el valor de factor de potencia máximo.

TotActEnergy

UDINT

Valor de energía activa total de todos los Avatares del sistema con Supervisión de energía habilitada. (Unidad: Wh)

TotReactEnergy

UDINT

Valor de energía reactiva total de todos los Avatares del sistema con Supervisión de energía habilitada. (Unidad: VARh)

Struct VSwellRecordRegX

Elemento

Tipo datos

Descripción

uiMagnitude

UINT

Magnitud del registro de tensión.

dtlStartDate

DTL

Marca de tiempo de inicio del registro de tensión.

dtlStopDate

DTL

Marca de tiempo de parada del registro de tensión.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.