DOCA0270PTBR-01

Módulo de interface de potência

Os Módulos de interface de potência (PIMs) fornecem:

  • Funções de proteção elétrica e térmica

  • Gerenciamento de ativos digitais

Os avatares TeSys que incluem dispositivos de potência podem fornecer monitoramento de energia da carga quando um módulo de interface de tensão está instalado na TeSys island .

Um PIM pode ser associado a um módulo de E/S analógico para medir a temperatura por meio de um sensor externo. Um PIM também pode controlar e monitorar a corrente fornecida a um dispositivo externo.

As principais funções dos PIMs são as seguintes:

  • Medir os dados elétricos da carga associada a jusante

  • Fornecer dados de monitoramento de energia quando um módulo de interface de tensão está instalado na TeSys island

Os PIMs são conectados:

  • A montante de um disjuntor

  • A jusante de um dispositivo de potência externo, como um contator, partida suave ou comando de velocidade variável

Os PIMs se comunicam com a interface de rede, enviando dados operacionais e recebendo comandos.

Classificações dos módulos de interface de potência

Classificações de potência

Corrente (A)

Referência

kW

hp

4

5

0,18 – 9

TPRPM009

18,5

20

0,76 – 38

TPRPM038

37

40

4 – 80

TPRPM080

Recursos do módulo de interface de potência

Cabo plano (para conexão com o módulo à esquerda)

Código QR

Indicadores de status com LED

Etiqueta para identificação

Conexões de energia a montante

Conexões de energia a jusante

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?