Module d’interface d’alimentation
Les modules d’interface d’alimentation (PIM) fournissent les fonctions suivantes :
-
Protection électrique et thermique
-
Gestion numérique des équipements
Les avatars TeSys qui comprennent des composants de puissance peuvent fournir une surveillance de l’énergie à pleine charge lorsqu’un module d’interface de tension est installé sur l’îlot TeSys island .
Un module PIM peut être associé à un module d’E/S analogiques pour mesurer la température via un capteur externe. Un module PIM peut également contrôler et surveiller le courant fourni à un équipement externe.
Voici les fonctions principales des modules PIM :
-
Mesurer les données électriques en aval relatives à la charge
-
Fournir des données de contrôle énergétique lorsqu’un module d’interface de tension est installé sur l’îlot TeSys island
Les modules PIM sont raccordés comme suit :
-
En amont d’un disjoncteur
-
En aval d’un dispositif d’alimentation externe tel qu’un contacteur, un démarreur progressif ou un variateur de vitesse
Les modules PIM communiquent avec le coupleur de bus en envoyant des données de fonctionnement et en recevant des commandes.
Valeurs nominales des modules PIM
Puissance nominale |
Ampérage |
Référence |
|
---|---|---|---|
kW |
hp |
||
4 |
5 |
0,18—9 |
TPRPM009 |
18.5 |
20 |
0,76—38 |
TPRPM038 |
37 |
40 |
4—80 |
TPRPM080 |