Güç Arayüzü Modülü
Güç arayüzü modülleri (PIM’ler), aşağıdakileri sağlamaktadır:
-
Elektriksel ve termik koruma işlevleri
-
Dijital varlık yönetimi
Güç aygıtları içeren TeSys avatarları TeSys island üzerinde bir voltaj arayüzü modülü (VIM) takılı olduğunda tam yük enerji izlemesi sağlayabilirler.
Bir PIM, harici sensör üzerinden sıcaklığı ölçmek için bir analog I/O modülü ile ilişkilendirilebilir. Bir PIM aynı zamanda harici cihaza sağlanan akımı da kontrol edebilir ve izleyebilir.
PIM’lerin ana işlevleri şunlardır:
-
Yükle ilgili elektriksel aşağı akış verilerini ölçer
-
Bir voltaj arayüzü modülü (VIM) TeSys island ’a takılı olduğunda enerji izleme verileri sağlar
PIM’ler aşağıdaki şekilde bağlıdır:
-
Bir devre kesiciye yukarı akış şeklinde
-
Kontaktör, soft starter ya da değişken hızlı sürücü gibi harici bir güç cihazına aşağı akış şeklinde
PIM’ler, haberleşme modülü ile iletişim kurarak çalışma verilerini gönderir ve komutları alır.
Güç Arayüzü Modülü (PIM) Değerleri
|
Güç Değerleri |
Amper |
Model |
|
|---|---|---|---|
|
kW |
hp |
||
|
4 |
5 |
0,18-9 |
TPRPM009 |
|
18,5 |
20 |
0,76-38 |
TPRPM038 |
|
37 |
40 |
4-80 |
TPRPM080 |