DOCA0270ZH-01

电源接口模块

电源接口模块 (PIM) 提供以下功能:

  • 电气和热保护功能

  • 数字资产管理

TeSys island 上安装了电压接口模块时,包含电源设备的 TeSys 可以提供满载电能监测。

PIM 可以与模拟量 I/O 模块相关联,以通过外部传感器测量温度。PIM 还可以控制和监测提供给外部设备的电流。

PIM 的主要功能如下:

  • 测量与负载相关的电气下游数据

  • TeSys island 上安装了电压接口模块时提供电能监测数据

PIM 连接到:

  • 断路器上游

  • 外部电源设备下游,如接触器、软起动器或变速驱动器

PIM 与总线耦合器通讯,发送操作数据和接收命令。

电源接口模块额定值

功率额定值

安培

参考

kW

hp

4

5

0.18–9

TPRPM009

18.5

20

0.76-38

TPRPM038

37

40

4-80

TPRPM080

电源接口模块功能

扁平电缆(用于连接左侧模块)

二维码

LED 状态指示灯

铭牌

上游电源连接

下游电源连接

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?