전원 인터페이스 모듈
전원 인터페이스 모듈(PIM)의 특징은 다음과 같습니다.
-
전기 및 열 보호 기능
-
디지털 자산 관리
전원 장치를 포함하는 TeSys 아바타는 전압 인터페이스 모듈이 TeSys island 에 설치된 경우 완전 부하 에너지 모니터링을 제공할 수 있습니다.
PIM을 아날로그 I/O 모듈에 연결하여 외부 센서를 통해 온도를 측정할 수 있습니다. PIM은 외부 장치에 제공된 현재 전원을 제어하고 모니터링할 수도 있습니다.
PIM의 기본 기능은 다음과 같습니다.
-
부하와 관련된 전기 다운스트림 데이터 측정
-
TeSys island 에 전압 인터페이스 모듈이 설치되어 있을 때 에너지 모니터링 데이터 제공
PIM이 연결되었습니다:
-
회로 차단기로 업스트림
-
접촉기, 소프트 스타터 또는 가변속 드라이브와 같은 외부 전원 장치의 다운스트림
PIM은 운영 데이터를 보내고 명령을 수신하는 버스 커플러와 통신합니다.
전원 인터페이스 모듈 용량
|
전력 용량 |
암페어 |
참조 |
|
|---|---|---|---|
|
kW |
hp |
||
|
4 |
5 |
0.18-9 |
TPRPM009 |
|
18.5 |
20 |
0.76-38 |
TPRPM038 |
|
37 |
40 |
4-80 |
TPRPM080 |