DOCA0257IT-01

Codice di errore interno del dispositivo

Codice di errore interno rilevato Descrizione

1

Rilevato errore di comunicazione modulo sensore

2

Reset errore di comunicazione del modulo sensore

3

Rilevato errore di comunicazione LTMT expansion module

4

LTMT expansion module Errore di comunicazione ripristinato

5

Rilevato errore di comunicazione HMI

6

HMI Errore di comunicazione ripristinato

7

Rilevato errore interfaccia EEPROM

8

Reset errore interfaccia EEPROM

9

Rilevato errore di checksum EEPROM

10

Reset errore di checksum della EEPROM

11

Rilevato errore di configurazione

12

Reset errore di configurazione

13

Rilevato errore interfaccia PROFIBUS DP

14

Reset errore interfaccia PROFIBUS DP

15–16

Riserva

17

Rilevato timeout watchdog unità principale

18

Reset errore di timeout watchdog unità principale

19

Batteria scarica rilevata

20

Reset errore batteria scarica

19–22

Riservato

23

Rilevato errore ingresso temperatura LTMT main unit

24

Reset errore ingresso temperatura LTMT main unit

25

Overflow registro energia

26

Reset errore di overflow registro energia

27

Errore rilevato durante LTMT expansion module avvio

28

LTMT expansion module ripristino errore di avvio

29

Rilevato errore di inizializzazione RTC

30

Reset errore di inizializzazione dell'RTC

31

Riservato

32

Riservato

33–64

Riservato

65

Timeout watchdog LTMTCT/LTMTCTV sensor module rilevato

66

Reset errore timeout watchdog LTMTCT/LTMTCTV sensor module

67

Rilevato errore di conversione ADC

68

Reset errore conversione ADC

69

Rilevato errore flash

70

Reset errore flash

71

Rilevato errore UART

72

Reset errore UART

73

Configurazione tensione non rilevata

74

Reset errore di configurazione della tensione

75–76

Riservato

77

Errore di calibrazione rilevato

78

Reset errore di calibrazione

79

Rilevato errore di misurazione VL1

80

Reset errore di misurazione VL1

81

Rilevato errore di misurazione VL2

82

Reset errore di misurazione VL2

83

Rilevato errore di misurazione VL3

84

Reset errore di misurazione VL3

85

Rilevato errore di misurazione del guadagno basso IL1

86

Reset errore di misurazione del guadagno basso di IL1

87

Rilevato errore di misurazione del guadagno alto IL1

88

Reset errore di misurazione del guadagno alto IL1

89

Rilevato errore di misurazione del guadagno basso IL2

90

Reset errore di misurazione del guadagno basso di IL2

91

Rilevato errore di misurazione del guadagno alto IL2

92

Reset errore di misurazione del guadagno alto IL2

93

Rilevato errore di misurazione del guadagno basso IL3

94

Reset errore di misurazione del guadagno basso di IL3

95

Rilevato errore di misurazione del guadagno alto IL3

96

Reset errore di misurazione del guadagno alto IL3

97–128

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.