DOCA0257DE-01

Gerät intern – Fehlercode

Erkannter interner Fehlercode Beschreibung

1

Sensormodul-Kommunikationsfehler erkannt

2

Sensormodul-Kommunikationsfehler zurückgesetzt

3

Kommunikationsfehler mit LTMT expansion module erkannt

4

LTMT expansion module Kommunikationsfehler zurücksetzen

5

Kommunikationsfehler mit HMI erkannt

6

HMI Kommunikationsfehler zurücksetzen

7

EEPROM-Schnittstellenfehler erkannt

8

EEPROM-Schnittstellenfehler zurückgesetzt

9

EEPROM-Prüfsummenfehler erkannt

10

EEPROM-Prüfsummenfehler zurückgesetzt

11

Konfigurationsfehler erkannt

12

Konfigurationsfehler zurückgesetzt

13

PROFIBUS DP-Schnittstellenfehler erkannt

14

PROFIBUS DP-Schnittstellenfehler zurückgesetzt

15-16

Reserve

17

Watchdog-Timeout der Haupteinheit erkannt

18

Watchdog-Timeout der Haupteinheit – Fehler zurückgesetzt

19

Niedriger Batteriestand erkannt

20

Niedriger Batteriestand – Fehler zurückgesetzt

19–22

Reserviert

23

LTMT main unit Temperatureingang – Fehler erkannt

24

LTMT main unit Temperatureingang – Fehler zurückgesetzt

25

Energieregister-Überlauf

26

Energieregister-Überlauf – Fehler zurückgesetzt

27

Fehler während der LTMT expansion module Initiierung

28

LTMT expansion module Initialisierungsfehler zurücksetzen

29

RTC-Initialisierungsfehler erkannt

30

RTC-Initialisierungsfehler zurückgesetzt

31

Reserviert

32

Reserviert

33–64

Reserviert

65

LTMTCT/LTMTCTV sensor module Watchdog-Timeout erkannt

66

LTMTCT/LTMTCTV sensor module Watchdog-Timeout – Fehler zurückgesetzt

67

ADC-Konvertierungsfehler erkannt

68

ADC-Konvertierungsfehler zurückgesetzt

69

Flash-Fehler erkannt

70

Flash-Fehler zurückgesetzt

71

UART-Fehler erkannt

72

UART-Fehler zurückgesetzt

73

Spannungskonfiguration nicht erkannt

74

Spannungskonfigurationsfehler zurückgesetzt

75–76

Reserviert

77

Kalibrierungsfehler erkannt

78

Kalibrierungsfehler zurückgesetzt

79

VL1-Messfehler erkannt

80

VL1-Messfehler zurückgesetzt

81

VL2-Messfehler erkannt

82

VL2-Messfehler zurückgesetzt

83

VL3-Messfehler erkannt

84

VL3-Messfehler zurückgesetzt

85

IL1 – Niedrige Verstärkung – Messfehler erkannt

86

IL1 – Niedrige Verstärkung – Messfehler zurückgesetzt

87

IL1 – Hohe Verstärkung – Messfehler erkannt

88

IL1 – Hohe Verstärkung – Messfehler zurückgesetzt

89

IL2 – Niedrige Verstärkung – Messfehler erkannt

90

IL2 – Niedrige Verstärkung – Messfehler zurückgesetzt

91

IL2 – Hohe Verstärkung – Messfehler erkannt

92

IL2 – Hohe Verstärkung – Messfehler zurückgesetzt

93

IL3 – Niedrige Verstärkung – Messfehler erkannt

94

IL3 – Niedrige Verstärkung – Messfehler zurückgesetzt

95

IL3 – Hohe Verstärkung – Messfehler erkannt

96

IL3 – Hohe Verstärkung – Messfehler zurückgesetzt

97–128

Reserviert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.