DOCA0257IT-01

Fattore sottopotenza

Descrizione

Il La funzione di protezione del Under Power Factor genera i seguenti segnali:

  • Allarme: Il fattore di potenza (cos ɸ) scende sotto il livello di allarme.

  • Disinnesto: Il fattore di potenza (cos ɸ) scende al di sotto del livello di intervento per il ritardo specificato.

NOTA: Questa funzione viene attivata 500 ms dopo il rilevamento della tensione.

Impostazione dei parametri

Il La funzione di protezione del Under Power Factor ha le seguenti impostazioni configurabili:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

0.40–1.00 in step of 0.01

0.6 PF

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Alarm Level

0.40–1.00 in step of 0.01

0.6 PF

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.