DOCA0257IT-01

Sottopotenza

Descrizione

Il Under Power Funzione di protezione da genera i seguenti segnali:

  • Allarme: La potenza attiva misurata scende sotto il livello di allarme.

  • Disinnesto: La potenza attiva misurata scende al di sotto del livello di intervento per il ritardo specificato.

NOTA: Questa funzione viene attivata 500 ms dopo il rilevamento della tensione.

Impostazione dei parametri

Il Funzione di protezione da Under Power ha le seguenti impostazioni configurabili:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

20–1000% of nominal power in step of 1%

60% of nominal power

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Alarm Level

20–1000% of nominal power in step of 1%

60% of nominal power

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.