DOCA0257DE-01

Unterleistung

Beschreibung

Unter Schutzfunktion Under Power erzeugt die folgenden Signale:

  • Alarm: Die gemessene Wirkleistung sinkt unter das Alarmniveau.

  • Auslösung: Die gemessene Wirkleistung fällt für die angegebene Zeitverzögerung unter den Auslösewert.

HINWEIS: Diese Funktion wird nach 500 ms aktiviert, sobald die Spannung erkannt wird.

Parametereinstellung

Unter Die Schutzfunktion Unter Strom Schutzfunktion verfügt über die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

20–1000% of nominal power in step of 1%

60% of nominal power

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Alarm Level

20–1000% of nominal power in step of 1%

60% of nominal power

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.