DOCA0257KO-01

정한시 과전류

설명

TeSys Tera system 제공하는 Definite Time Overcurrent 모터가 시작 또는 작동 상태일 때 이 기능에는 두 가지 구성 가능한 트립 지연 시간이 있으며, 하나는 모터 시작 상태에 대한 것이고 다른 하나는 모터 실행 상태에 대한 것입니다.

정해진 시간 Definite Time Overcurrent 보호 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다:

  • 경보: 모터의 3상 전류 중 어느 하나라도 경보 수준을 초과합니다.

  • 모터 시작 상태 동안의 트립: 지정된 모터 시작 지연 시간 동안 모터의 3상 전류 중 어느 하나라도 픽업 수준을 초과합니다.

  • 모터 실행 상태 동안의 트립: 모터의 3상 전류 중 어느 하나라도 지정된 모터 작동 시간 지연 동안 트립 수준을 초과합니다.

매개 변수 설정

정해진 시간 Definite Time Overcurrent 보호 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Alarm + Trip

  • Trip

Trip

Trip Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

110% of IFLC

Time Delay During Motor Start (Tps)

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

30 s

Time Delay During Motor Run (Tpr)

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

20 s

Alarm Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

110% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.