DOCA0257IT-01

Sovracorrente a tempo definito

Descrizione

Il TeSys Tera system fornisce il protezione da Definite Time Overcurrent quando il motore è in stato di avvio o di funzionamento. Esistono due diversi ritardi configurabili per il disinnesto, uno per l'avvio del motore e l'altro per lo stato di funzionamento del motore.

Il funzione di protezione da Definite Time Overcurrent genera i seguenti segnali:

  • Allarme: Una delle correnti trifase del motore supera il livello di allarme.

  • Disinnesto durante lo stato di Avvio del motore: Una delle correnti trifase del motore supera il livello di pickup per il ritardo di avvio specificato.

  • Disinnesto durante il funzionamento del motore: Una qualsiasi delle correnti di fase del motore supera il livello di intervento per il ritardo di funzionamento specificato del motore.

Impostazione dei parametri

Il funzione di protezione da Definite Time Overcurrent ha le seguenti impostazioni configurabili:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Alarm + Trip

  • Trip

Trip

Trip Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

110% of IFLC

Time Delay During Motor Start (Tps)

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

30 s

Time Delay During Motor Run (Tpr)

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

20 s

Alarm Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

110% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.